This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2067万-Q1:关于将TLV6.2065万-Q1更改为TPS6.2067万-Q1的问题。

Guru**** 1689980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092369/tps62067-q1-question-about-changing-tlv62065-q1-to-tps62067-q1

部件号:TPS6.2067万-Q1
主题中讨论的其他部件: TLV6.2065万-Q1

您好,

客户正在考虑将TLV6.2065万-Q1更改为TPS6.2067万-Q1。

请查看TPS6.2067万-Q1是否可用于现有示意图。

[TLV6.2065万-Q1 示意图]

问题1. 请勿使用MODE/PG引脚的PG功能。

连接到Avin时,上拉电阻是否至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    必须在低于或等于Avin的PG引脚上施加电压。  数据表建议使用上拉电阻器来调整电压,以帮助保持低于电源。   

    如果可以保留PG引脚的上拉电阻,则我建议保留。  

    原理图外观外部零部件选择对我来说没问题。  

    此致,

    TANVEE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvee:您好!  

    感谢您的支持。

    客户希望开始批量生产。

    无法修改原理图。

    是否可以在不更改原理图的情况下使用TPS6.2067万-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,可以对TPS6.2067万-Q1使用相同的原理图,但要考虑PG引脚的供电不会高于Avin。

    谢谢!  

    此致,

    TANVEE