This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:如何将外部FET从单个FET更改为并行的双FET?

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071499/webench-power-designer-how-to-change-the-external-fet-from-a-single-fet-to-dual-fet-in-parallel

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题 :TPS5.1916万中讨论的其他部件

Webench支持团队,

由于Webench-Power-Designer中使用的外部FET的规格限制,我无法获得模拟结果。 以下是一条错误消息。

如何并行将FET配置从单个FET更改为双FET?

我的仿真器件是TPS5.1916万。 模拟条件如下所示。

  • 输入电压= 9V - 18V
  • 输出电压= 1.1V
  • 输出电流= 20A
  • Ta=30°C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamio-san,

    目前,器件 TPS5.1916万不支持选择双/理想 FET的功能。 我们将添加此功能以选择Ideal /双FET。

    这可能需要一些时间才能实施,我们 也会随时向您通报最新情况。

    谢谢,此致,

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamio-san,

    我们正在积极处理这一问题。 问题解决后,我们将通知您。

    谢谢,此致,
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Praveen和Umayal

    感谢您的支持。

    我可以等待您的好消息,即我可以在Webench中使用双FET。

    谢谢

    Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tamio:

    当然。我们将随时为您提供最新信息。

    谢谢,此致,
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamio-san,

    我们增加了在器件TPS5.1916万中选择Ideal /双FET的功能。
    此修复程序当前位于内部WEBENCH服务器上,并将在下一个WEBENCH版本(暂定于 4月8日之前)之前在TI.com上提供。
    我们将随时向您通报最新情况。

    谢谢,此致,
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umayal,

    感谢您的支持和更新。

    我正在等待释放下一个WEBENCH。

    谢谢

    Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamio-san,

    当然。 我们 将随时为您提供最新信息。

    谢谢,此致,

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamio-san,

    TI.com上现已提供此修复程序。 如果您有任何疑问,请告知我们。

    谢谢,此致,

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umayal,

    我确认WEBENCH与之前的情况相同。 没有显示同样的错误,但我无法更改MOSFET的数量。

    您已经说过,在本线程之前,“我们已添加了在器件TPS5.1916万中选择Ideal /双FET的功能”。 请教我如何选择双MOSFET。 我在备用零件列表中看不到双MOSFET。

    谢谢

    Tamio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamio-san,

    很抱歉混淆了。 WEBENCH未明确为用户提供选择MOSFET数量的选项。 但是,它会根据为给定输入/输出条件获得的合适FET自动选择FET的数量。 它还会创建具有所有合适FET的备用部件列表。

    目前,WEBENCH算法设计为 查找数量 为1的FET,如果没有找到合适的FET,WEBENCH将查找双/并行FET。 在某些情况下,备用部件列表包含数量为1和2的FET的组合列表。

    如果您有任何疑问,请告知我们。

    谢谢,此致,
    Praveen