This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:需要帮助以选择MOSFET部件号

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092647/tps2493-need-help-to-select-mosfet-part-no

部件号:TPS2493
主题中讨论的其他部件: CSD1.7556万Q5BCSD1.7311万Q5


我想在我的两个电路板中使用TPS2493来防止瞬态,过压,浪涌电流等

我的规格是:

额定系统电压:12 V


•最大操作系统电压:13.2 V
•欠压阈值:10.8 V

•过压阈值:14.0 V
•稳态负载电流:3 A

•峰值最大负载电流:6.5 A
•μF电容最大值:1000 μ A
•最高环境温度:55°C

请为该应用推荐合适的输入TVS二极管,MOSFET部件号,输出二极管,以及用于浪涌控制,UVP,OVP等的其他部件值

什么是短路电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎使用E2E!

    输入TVS二极管:SMBJ16A-13-F

    MOSFET部件号: CSD1.7556万Q5B

    输出二极管:B320A-13-F

    请使用TPS2493设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/slvc033 来计算其他部件值。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Rakesh的及时支持。

    建议的MOSFET部件似乎缺货。 是否有任何其他部件否,您可以建议哪个部件具有较高的VDS电压(如40V)。

    我的另一个主板的输入电压为19V。 如果两个主板都能使用相同的MOSFET就好了。

    TVS二极管的击穿电压是否应高于OVP阈值? 是否有任何关于此问题的经验法则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh

    CSD1.7311万Q5是否适合我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在 TPS2493设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/slvc033中输入SOA参数数据 ,以检查适用性。

    TVS二极管的击穿电压是否应高于OVP阈值? 是否有任何关于此问题的经验法则?

    TVS二极管的最小夹紧电压应高于系统的最大工作电压。  因此,SMBJ22A-13-F非常适合您的应用。
    此致,  
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢Rakesh