This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8.2822万:输出电压偏离设计值

Guru**** 2580785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092002/tpsm82822-output-voltage-deviates-from-the-design-value

部件号:TPSM8.2822万

我使用TPSM8.2822万为CPU AM3354BZCZA80生成3.3V辅助电源。
当我单独运行电路时,可以正确地提供3.3V电压。
但当我向CPU AM3354BZCZA80供电时,3.3V将变为4.2V左右,并会损坏CPU。
我想 知道,此电路产生电压偏差的可能原因是什么  从我设计的价值中获得?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

    CPU附近是否有更多的盖子?   如果输出超过47uF,可能会导致输出 不稳定。  输出在4.2V时是否振荡或稳定?  如果在连接CPU时可以获得VOUT和SW节点的一些示波器,那就更好了。 SW节点将是IC顶部电感器的一个端子。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    感谢您的回复。但我需要您的更多支持。

    是的,我在CPU和eMMC附近有更多的大写字母。 总容量为46.8uF。
    虽然该值小于要求值,但我仍移除30uF帽。

    操作仍然不起作用! 以下是启动时的D2D输出
    更改前。

    更改后

    我在下图中探测节点。没有切换信号。它是一个4.2V的扁平信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung-liang,

     是否还有其它任何连接到3.3V 导轨的设备可以 将电压注入导轨? 您 也可以 将您的完整示意图发送给我(v-john@ti.com)。

    反馈电压是否高于600mV的目标值? 如果是,您是否可以尝试为输出增加额外的负载,以查看其是否放电并调节回3.3V?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴与您讨论! 以下是您建议的测试结果。

    由于反馈为800mV,并且没有切换,因此设备看起来像是处于PFM模式。

    添加了150欧姆的虚拟负载后,一切都很好。VFB为600mV,输出恢复到3.3V。