This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5173万:功能性应用问题

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091693/bq25173-functional-application-question

部件号:BQ2.5173万

团队成员:

  关于BQ2.5173万设备有一些问题,您是否会帮助您澄清?  感谢您的帮助。

1,输入电压为5V/60mA,超电容器为2.7V/10F。 目前,如果我们设计的充电电流为80mA,而根据90 % 的效率,剩余输入功率为270(5V*60mA 90 %)-216(5V*80mA)=54mW, 这是否仍会使电源回路返回 到负载?

2.电容器充满电之前,2.7V的终端负载是 来自 输入还是来自电容器?

3.根据问题2,如果 它首先来自输入,当输入功率不能满足负载要求时,电容器是否  会立即放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    1. 对于所有线性充电器,效率将大致为Vout / Vin,有关更多信息 ,请参阅本应用手册的第4部分https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf
    2. 这是非电源路径设备,意味着负载与超大容量并行。 也没有电流端接,因此充电器始终可以提供电流。  
    3. 如果负载超过Ichg设置值,您将看到超电容上的电压开始下降。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

     谢谢您的解释, 如果我有5V输入充电器2.7V超级电容,这是否意味着我只能获得2.7V/5V = 0.54 % 效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:2.7V/5V = 54 % 效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    是的,这是正确的。  整个充电周期的平均效率大约为2.7 /2 / 5= 27 %  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

     您是否会解释为什么在整个充电周期中除以2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    对于超电容,充电电压与时间是线性的(假设设备不在热调节范围内),因此平均电压只是调节电压除以2。 请参阅随附的BQ2.5173万相关数据。

    注意:我们不建议使用此设备的Riset > 30kohm,只需将此数据放在手边即可。

    巴西,

    尼克