This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:1安培充电

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091840/bq2057-charging-at-1amp

部件号:BQ2057
主题中讨论的其他部件: BQ2.517万BQ2.404万

大家好,

我们希望就下面的客户咨询寻求您的帮助。

现在,我们正在使用BQ2057CSN IC在充电电路中工作,我们正在尝试1安培电流,但此IC仅提供500毫安电流

我已经将0.2 ohm电阻更换为0.1 ohm

这是我的充电器电路

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

     VCC和 BAT处的电压读数是多少? 由于输入电压过低,充电器可能会出现压降。  

    是否存在任何系统负载? R1上的电压是多少?

    谢谢!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    以下是我们客户的反馈,

     VCC和 BAT处的电压读数是多少?

    VCC-二极管4.805 之前
    R1附近的电压(0.1欧姆)-4.231V
    电池电压- 3.271V 2000mAh
    注意-但我的充电器在没有连接PCB的情况下输出5.110V电压为什么我的充电器会掉电
    二极管电压4.805 之前和二极管4.231V之后
    他还提出了以下问题:
    1.当我的蓄电池电压小于2V时,电压波动
    2.此IC是否能够为0V蓄电池放电充电
    3.电瓶电压现在为4.153V,但我希望4.2 符合数据表

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danil:

    1. 您能否共享显示波动的波形? 是在IC针脚还是蓄电池端子处测量的? 可能会考虑添加一些较大的帽,并与0.1uF帽,1uF - 2.2uF的帽平行,以开始
    2. 是的, 如果电池电压低于预充电阈值V (min),bq2057将使用预充电来调节电池。 调节充电速率I (PRECHG)设置为约为调节电流的10 %。
    3. 根据EC表(参见下图),使用此设备时,调节电压可低至4.158V。 当您测量Vo (reg)时,必须在IC的BAT和GND针脚之间进行测量,而不是从蓄电池接线端子进行测量。 如果客户需要更严格的监管,他们将需要查看更新的零部件。 我 会推荐BQ2.517万或BQ2.404万。  

    此致,

    尼克