This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.4636万:RPL输出电阻值

Guru**** 2576995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092635/ucc24636-rpl-output-resistor-value

部件号:UCC2.4636万

我最近使用工作台创建了"电源"交流至5V直流隔离转换器(请参阅 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=82.9567万FEA10E90C3)

我注意到输出在5V+和GND之间有一个电阻RPL

UCC2.4636万 数据表(第23页)上,我可以看到RPL,但没有提到计算其值或其存在的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyerman先生:

    感谢您对UCC2.4636万的关注。

    RPL是预载电阻器。 它 与SR控制器没有任何关系。 很抱歉,第23页上的图19让您感到困惑。  请忽略,我建议修正此数字,如果您对UCC2.4636万有任何其他问题,请告诉我。

    此致,  

    韦斯利