This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3.9002万:54V PSU的负载共享

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092406/ucc39002-load-sharing-for-54v-psu

部件号:UCC3.9002万
主题中讨论的其他部件: UCC2.9002万

大家好,

我的客户正在为54V输出服务器PSU寻找负载共享解决方案,PSU的输出功率为~kW。

我们是否有合适的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    UCC3.9002万和UCC2.9002万均适用于此情况。 UCC3.9002万和UCC2.9002万的唯一区别是工作温度范围。 UCC2.9002万的工作温度更宽,为-40~105度(UCC3.9002万,0-70度)。

    对于54V应用,请参阅UCC2.9002万数据表图5高压应用。

    希望这对您有所帮助。