This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:VDD最大电压

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091262/lm2623-vdd-max-voltage

部件号:LM2623
主题中讨论的其他部件: TPS6.1022万

您好,

在数据表中提到,VDD的最大电压为5V,绝对最大额定值为10V。

我想问一下,将VDD电压推至5.5V有多大问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    短时间内将VDD电压推至5.5V正常,但不建议在超过5V时持续工作。 它将影响芯片的可靠性。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Eric。

    请再来一个问题。
    当频率为60 Hz且占空比为1.5 % (公吨= 0.2uS)时,有1A电流脉冲时,部件工作是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    您是否还可以共享输入电压范围和输出电压以进行检查? 我们需要根据输入电流限制进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输入电压:1.5V-3.3V (3V NOM)

    输出电压:5V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    对于您的应用,输入平均电流应为3.3A (最大值),考虑到电感器电流纹波,输入峰值电流将更高。 LM2623峰值电流限制为1.2A,我认为它会触发电流限制,不能输出1A。 您是否愿意更改工作规范,或者我可以推荐其他合适的设备?

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。

    我不能在低于4.5V输出电压的情况下工作。

    我想了解另一台设备。 它的价格应该很低,包装也很小。

    输入电压:1.5V-3.3V (3V额定电压)

    输出电压:5V

    输出:0.25mA持续+0.75A脉冲60Hz @ton=0.2mS

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    TPS6.1022万的谷电流限制为6.5A (最小值),是采用小型QFN封装的完全集成解决方案。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,我觉得这是一个更好的选择。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoav,

    感谢您的确认。 如果我有任何需要,请注意我。

    此致,

    Eric Yue