This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1288万:输出电流检查

Guru**** 2765805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092250/tps61288-output-current-checking

部件号:TPS6.1288万
在“线程: LM5155”中讨论的其它部件

尊敬的:  

我有一个应用程序,想要检查TPS6.1288万是否可以满足它,请参见以下条件:  

VIN=2.5V~4.2V

输出电压=8.0V

Iout = 4.8A  

我尝试使用Webench进行模拟,但我不断得到"计算的占空比超过限制"

请问您的支持人员是否可以检查TPS6.1288万是否可以满足该应用?  

如果是,是否有参考设计?  

如果没有,请帮助建议其他解决方案,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    TPS6.1288万峰值电流限制为15A (典型值)。 对于客户的应用,如果输出电流为4.8A,则输入平均电流应为15.36A。 考虑到电感器电流波纹,当输入电压为2.5A时,它将触发峰值电流限制,并且不能输出4.8A。 对于如此高的输入电流,我认为只有LM5123,LM5155等升压控制器才能满足规格要求,但设计会很复杂。 TPS6.1288万是我们目前拥有的最大峰值电流限制解决方案转换器。 客户是否可以接受降低输出电流或提高最小输入电压? 然后TPS6.1288万可以满足该规范,否则仅适合控制器。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,  

    感谢您的回复。  

    我将检查客户是否可以提高最小输入电压,或者使用控制器设备代替转换器。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    感谢您的工作,如有需要,请注意我。

    此致,

    Eric Yue