This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:启动阶段的浪涌电流峰值

Guru**** 2510125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091927/tlv707-inrush-current-spike-at-boot-up-phase

部件号:TLV707

您好,支持团队,

我是FAE Dave,感谢您花时间研究这个问题。

图1是数据表中列出的限值,表示限值为最大值的450mA。

图1.

我的客户在启动过程中遇到了当前峰值,如下图2和图3所示。

图2和图3

输出VR MLCC

1uF*1.

输出设备MLCC

22uF*4+47uF*2+0.1uF*2.

IIN (图2)

1.05A

PD (即时)

(3.3 -1.8V)*1.05A=1.575W

 

输出VR MLCC

1uF*1.

输出设备MLCC

22uF*1+0.1uF*2.

IIN (图3)

932mA

PD (即时)

(3.3 -1.8V)*0.932A=1.398W

我的客户已向我提供了示意图,如果需要,我可以通过电子邮件发送。

感谢您的支持!

此致,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dave,  

    LDO似乎正在达到电流限制。 LDO需要一段时间才能达到电流限制,它不是瞬时的(因此发生此1A峰值的原因)。 当您减少心潮时,这会减缓这种匆忙。 是否可以使Cout达到数据表中指定的最小电容? 请记住,这将与瞬时响应有一些折衷。 另一个方案是保持管端电流上限,如果LDO周围的东西可以处理这种浪涌电流,并且很可靠,则LDO应该能够在不损害电流的情况下经受住这种事件。  

    是的,请通过我的电子邮件发送示意图,我可以查看。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mckyla,

    我已将原理图发送到您的邮件。

    感谢您的支持!

    此致,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dave,  

    可通过电子邮件讨论原理图。 请参阅应用手册: 管理浪涌电流应用手册 让我知道您还有与浪涌电流相关的其他问题。  

    谢谢!  

    McKyla