This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX1.7048万的替代产品

Guru**** 2556360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R1, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092469/alternative-to-max17048

主题中讨论的其他部件:BQ2.7621万-G1BQ27Z561-R1BQ27Z561-R2

您好,  

我的客户正在寻找 MAX1.7048万的P2P替代方案。 有一个两年前的博客建议 bq2.7621万-G1 (系统端)或bq27z561-R1 (封装端)。

1.是否仍是最佳推荐?  

2.如果是,是P2P吗? 或者:是否可以调整两台设备均可使用的布局?

谢谢

Josef   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef:

    我相信这仍然是两个最好的建议。 我认为BQ27Z561-R2会是最好的,但这要看客户的系统和需求,所以我无法肯定。 不幸的是,它似乎也不是P2P;它们的足迹不同,因此不容易调整。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.