This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2162万:意外的低功耗模式

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092181/tps62162-unexpected-low-power-mode

部件号:TPS6.2162万

我们的系统正在进行测试。  当系统处于稳定状态时(电源要求没有变化),我们会产生数百GS的物理电击。  当我们观察SW输出信号时,我们可以看到它转换到低功耗操作模式,这会立即导致调节输出(3.3V)下降到大约1伏,然后再切换回PWM模式。  所有这些都不会改变输入电压。

是否有办法强制调节器保持在PWM模式?  如何确定导致切换到低功耗操作的原因。

或者是否有更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:

    您能否向我们提供有关数百GS的物理冲击的更多详细信息? 那是什么? 请分享原理图,稳态条件和SW节点波段。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电击基本上是从大约6英尺跌落至坚硬表面的测试。  我们尚未测量加速度,但我估计0.5 毫秒冲击约为2万 GS (我认为这是一种标准)。

    这些选项显示相同捕获的不同缩放:

    顶部(黄色)为3.3V,下一个(品红色)为+5V输入,下一个(青色)为SW,最后一个(黄色)为CPU重置信号。

     。

    使用的基本原理图

    输入电容器为10 UF

    输出电感器p/n  TDK VLS20.1612万HBX-2R2M-1

    输出电容器p/n LMK212 BJ226MG-T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:

    Nancy将在下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:

    您是否要将整个测试板从 大约6英尺跌落到坚硬的表面上? 从波形来看,它不应是具有3.3V下降到2.3V的DCM模式。

    从CCM和DCM的转换非常平稳,输出电压应稍微增加至,而不是下降约1V。 参见数据表中的以下波形。

    我想知道设备是否进入当前限制。 您能否探测电感器电流以查看电感器电流是否增加? 设备无法禁用DCM模式。 您可以尝试在输出上添加虚拟负载或增加电感器值以降低DCM电流。

    希望这能有所帮助,

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的整个系统安装在非常坚固的金属外壳中,整个系统跌落至坚硬的表面。  带有电源的板安装在支架上。

    在第8.3 章中,“电流限制和短路保护”给出了一些提示,说明当达到电流限制时,我应该在SW输出处看到什么... "。 如果达到电流限制,则高端FET将关闭。'  对我来说,这表明我应该观察SW输出进入低状态。  相反,波形显示SW输出持续打开几微秒。

    此外,我希望看到一个序列,其中输出电压开始下降,然后SW输出响应。  相反,波形显示SW输出进入稳定高状态,然后输出电压降。  复位时,输出负载会降低(根据系统设计)。

    我们将试验更大的电感器和更大的输出电容器(3.3 uh和47 UF)。 我们还将尝试使用替代技术电感器,而不是我们现在使用的线绕电感器。  组件的电极尺寸限制了我们可以使用当前系统执行的操作。

    如果我们看到任何行为变化,我将发布新的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定如何探测电感器电流。  安装在系统内部的任何临时电路都很困难,因为它必须足够坚固,能够承受冲击。  我乐于接受建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie:

    电流限制是按周期限制循环的,而不是关闭设备。 如果达到电流限值1.45A,高端FET将关闭,低侧FET将打开,以允许电感器电流降低,当低侧FET降低到低于低端FET电流限值1.2A时,高侧FET将再次打开。 因此,从切换节点将继续运行,除非关闭时间有点长并导致输出电压下降。  

    1.是的,很难添加电流探头来测量电感器电流。 您能否添加一个与输出电容器并行的小型虚拟负载? 如果行为变得更糟,则应是电流限制。 如果输出电流是否增加,请检查下游电路?

    2.要排除DCM模式,您可以增加电感器,使1/2波纹电流降低。 因此,设备可能无法轻松进入DCM。

    希望这有所帮助

    谢谢!

    Nancy