This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:旁路电容器

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092127/lmg3410r070-bypass-capacitor

部件号:LMG3410R070

您好,

在数据表部分9.2 中,对旁路电容器进行了描述。2.3 应是2.2uF,以确保至少1uF。 此1uF有多重要? 市场上的2.2uF电容器几乎不能保证1uF,其中大多数都不能满足。我们是否必须保证1uF? 然后,我们可能需要使用4.7uF来确保这一点。

谢谢!

RUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rui:

    需要1 UF来管理降压-升压调节器的波纹。 我已将一个链路连接到一个2.2uF电容器,您可以在这里查看直流偏置特性图。 电容器在VNEG上偏置为-14V,因此将下降到大约1.5uF。

    https://product.tdk.com/en/search/capacitor/ceramic/mlcc/info?part_no=C2012X7R1E225K125AB

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roah:

    由于尺寸问题,我想拿0805封盖。很难找到一个至少有1uF。  

    您是否认为这是一个大问题,例如2.2uF盖,但实际上只有0.9uF?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rui:

    我链接的是0805。 尽管尚未经过测试,但它可能会起作用。

    谢谢!

    诺亚