This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, MSP430F413, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091957/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400MSP430F413USB2ANY

您好,

我最近购买了用于连接到MSP430F13控制器的BQ2.7742万EVM板。 我直接将HDQ从EVM连接到MSP430的引脚。 我正在尝试通过命令进行通信。 但我在逻辑分析器上只看到Reset pulse,presence,invalid command:0x00,data:0x00。 EVM文档中提到燃油表的默认状态是I2C。 我们必须使用bqstudio和EV2400之间的接口将其引入HDQ。 我没有EV2400和bqstudio。 我想使用HDQ协议的控制器与燃油表板通信。 如何使EVM板在不使用bqstudio软件的情况下以HDQ模式工作。

提前感谢。

Kavya。

e2e.ti.com/.../sluuax8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    将仪表发送到HDQ模式的命令必须通过I2C执行。 对于大多数人来说,他们在出厂时使用其配置通过I2C闪存新仪表,然后在编程完成后发送命令切换到HDQ模式。 您的MSP430是否具有可用于将器件发送到I2C模式的I2C引脚? BQstudio / EV2400不需要进行此切换;它们只会使其变得更容易。 如果您对手动执行此操作有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我目前使用的是MSP430F413控制器。 它没有I2C引脚。 您能否建议我使用相同控制器和燃油表的任何替代程序。

    谢谢!

    Kavya M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    我搜索了一下,在 MSP E2E论坛上找到了这个。 我相信这是一个关于如何实施软件I2C的指南。 也许这对您有效? 否则,您可以尝试直接询问MSP组。

    在我们的最后,它需要通过I2C来实现,如何实现这一点由您决定。 还有其他一些可能,如USB2ANY或使用其他具有I2C功能的独立主板。 当然,如果您打算购买某种适配器,它也可能是EV2400。 我认为SW I2C概念最具潜力,但由于我对这些设备不是很熟悉,我对此无能为力。

    谢谢!

    Alex M.