This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.0861万:TPS6508.61万RSKT

Guru**** 2766045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092323/tps650861-tps65086100rskt

部件号:TPS65.0861万
主题中讨论的其他部件: TPS6.54万

大家好,

我们目前正在将TI的TPS6508.61万RSKT PMIC用于我们的运行项目(框图随附PMIC_1)

我们想知道是否有任何同等的替代件可供使用,因为实际零件有更多提前期和无库存。

此外,我们还想知道是否有任何更高容量的PMIC可用于我们的新设计(框图附PMIC_2),与 TPS6508.61万RSKT相比,后者需要3倍的降压资源。

PMIC_1:

PMIC_2:

如果您能在之前回复,我们将非常感谢您继续我们的设计活动。  提前感谢。

此致,

Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeyakumar:

    根据这些方框图中显示的负载电流,我们没有任何其他适合的设备。 根据您的定序要求,可能会有适合的TPS65.0864万x OTP变体。 TPS65.0864万x是与TPS65.0861万相同的芯片,但它附带了OTP,并预编程了默认设置。

    对于第二个方框图,我建议查看TPS6.54万,将其添加为与TPS65.0861万配对的第二个器件。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Layne J,

    感谢您的回复和建议。

    请告诉我,是否 可以根据我们的定序要求对TPS65.0864万x进行重新编程? 请分享 更新配置/顺序的程序。 请分享 TPS65.0864万x的完整可订购部件号。

    是否可以从 TI获得TPS6508.61万RSKT PMIC?

    对于第二个方框图,这两个PMIC (TPS6.54万和 TPS65.0861万)是否可以与主从配置配合使用?  是否可以获得TPS6.54万  与 TPS65.0861万一起使用的一些方框图。 提前感谢。

    此致,
    Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeyakumar:

    我们不支持对TPS65.0864万x器件进行重新编程,因为这些器件使用一次性编程(OTP)。 我也无法帮助处理样例请求,我建议联系您的TI销售代表,他们可以在该主题上提供帮助。

    TPS65.0861万和TPS6.54万未专门设计为协同工作,但使用TPS65.0861万上的GPO引脚之一,您应该能够控制TPS6.54万器件的使能引脚。 很遗憾,我没有任何特定的方框图。

    此致,

    Layne J