This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:并行电池平衡和充电

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091946/bq24133-parallel-cell-balancing-and-charging

部件号:BQ2.4133万

我们可以配置 两个  容量为3.6V,并联为5000mAh的锂离子电池并为其充电吗? 这是否一种常见的做法? 是否可以平衡电池并为其充电?

输入独立充电器- 5v2.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,   

      充电器IC不能单独进行电池平衡。 如果需要单元格平衡器,则需要使用外部单元格平衡器。 您可以在TI.com上找到单元平衡IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到平行单元格combination.ca的单元平衡IC,请举例说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/monitors-balancers/overview.html

    您可以在此处输入参数搜索工具中的系统要求。 找到合适的部件后,请使用该部件号创建单独的帖子。 我们拥有不同的细胞平衡IC专家团队,他们可以为您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接提到,电池串联。我需要以并行配置为它们充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您并行连接2个单元,则它们将自动平衡,因为任何 不平衡都会导致单元之间产生电流,从而自动平衡它们。 通常只有系列单元配置需要单元平衡。 无论如何,请创建一个有关此问题的单独帖子。 标记执行单元平衡的部件号,它将自动将新线程分配给支持单元平衡电路的专家团队。