This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410XMY/NOPB -电路异常行为。

Guru**** 2521670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092620/lm3410-lm3410xmy-nopb--unusual-circuit-behaviour

部件号:LM3410

您好,

我正在使用您的其中一个LED驱动器IC LM3410Xmy/NOPB。  我一直有一些非常奇怪的电路行为,我认为值得向您推荐电路结构。

我只是打算驱动一个x4系列LED,使用基本  LM3410Xmy/NOPB电路的x4重复实例来驱动4个白色,4个红色,4个绿色和4个蓝色LED。 随附的是我的LED驱动器电路以供参考。

我的电路输入电压为5V。

最初为电路供电时,LM3410Xmy/NOPB电路的任何x4重复实例的输出都没有负载,似乎每个IC实际上都可能 因缺乏更好的表达而"自毁"。 (如果您认为工作中可能还有其他事情发生,很高兴在这里犯错)。

我今天的问题是,要串联驱动x4 LED,并考虑下面的电路,您是否有任何关于稳定电路操作的即时建议?  我想我可能想通过齐纳二极管添加一些输出过压保护,但我想听听您的一般想法。

非常感谢,e2e.ti.com/.../LED-Drive-Circuit-_2800_LM3410XMY_2900_.pdf</s>3410 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还值得询问的是,您是否会推荐任何其他IC,这些IC对于此应用程序而言可能简单而有效。 我对单芯片解决方案也很满意,因为这种设计可能会增加密度。 减少外部组件数量也是一个免费的优势。

    我相信最后我只需要每个LED链高达100mA的驱动和高达20V的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    如果输出电压为20V或更低,LM3410应该能够满足您的需要。  您必须在有负载的情况下操作电路,否则会损坏零件。  原因是它是一个电流调节器,如果您有断路,而没有任何齐纳二极管来夹紧电压,则输出将上升,直至超过零件的电压(24V)。  齐纳需要将电压夹紧至21V。  请参阅数据表的8.1 .1.7 部分。

    谢谢Tuan