This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:启用引脚功能咨询

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092437/tps548d22-enable-pin-functions-consult

部件号:TPS548D22
主题中讨论的其他部件: TPS5.3353万TPS5.3355万

大家好,

客户希望为 TPS548D22/TPS5.3353万/TPS53355添加5.3355万添加用于延迟启用信号的R-C网络。 他们想知道我们是否对使能引脚有任何转换速率或源/汇电流要求? 或者我们的设备只需在此处监控启用引脚上的阈值电压。 谢谢。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们不知道TPS548D22 / TPS5.3353万 / TPS5.3355万的EN引脚上的转换速率限制, 但是,这些器件具有从EN引脚到其内部调节器的内部上拉电阻器,因此如果允许EN引脚浮动,EN引脚将上拉并打开器件。

    我们需要检查每个设备的确切电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    请帮助我们检查EN引脚的详细设计。 客户计划使用R-C网络控制EN引脚电压的转换速率。 这样,它们就可以进一步延迟设备的开机时间。  

    客户的主要考虑事项是此建议是否存在任何潜在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的,我了解您的使用模式。  主要的潜在风险是串联电阻器会限制下拉强度并阻止正常关闭,或者内部上拉会通过过度驱动连接的滤波电阻器而影响目标延迟时间。

    最可靠的延迟计时方法是将外部上拉电阻添加到调节器旁通引脚(BP或VREG),然后使用漏极开路逻辑信号将引脚电压驱动至接地。  在释放时,外部上拉电阻器和内部电阻器都将在EN上上上拉,直至电压升至其阈值。  20kΩ 上拉电阻为10 µ F,可将内部上拉电阻的影响降至最低。

    如果漏极开路下拉电压受限,即3.3V,则接地的第二个电阻器可以限制引脚上的电压,而不会影响性能。

    然后可以选择EN至GND电容器以提供正确的延迟计时。  EN阈值电压(1.45V - 1.75V)的容差以及电容器容差将驱动大多数定时错误。