This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5916万:TPS6.5916万需要16.384MHz,但没有引脚可用

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091695/tps65916-tps65916-requires-16-384mhz-but-no-pins-are-available

部件号:TPS6.5916万
主题中讨论的其他部件:TPS65.9037万

您好,

https://www.ti.com/lit/an/sprack1/sprack1.pdf?ts=1649225901889&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM5706 % 253FkeyMatch%253D2526tisearch%253Dsearch-querati%2526usecase%253DGPN<xmt-block1>2526 5706 % (第4页)引用"请注意,TPS65.9037万和TPS6.5916万 PMIC都需要外部16.384MHz晶体。" 但 我在TPS6.5916万中没有找到有关此问题的任何数据。 请确认 TPS6.5916万 是否需要 16.384MHz 时钟。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将在明天对此进行调查,并在星期一之前作出回应。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrilalita,您好!  

    TPS6.5916万不需要16.384 MHz外部时钟。

    此致,

    Layne J