This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:查看12V设计

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597, TPS2596, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091761/lm5069-review-for-12v-design

部件号:LM5069
主题中讨论的其他部件:TPS2597TPS2596TPS2595

您好,

请查找随附的Excel计算器和设计文件。 请查看以下输入的示意图,并告诉我需要进行的任何更改。

我的意见如下:

我对24V输入电源电压的假设如下:

电压不足上限= 11伏

电压低于电压=10

过压上限=14V

较低过压= 13V

我将使用选项B计算电阻器的电压下限和过压限值

e2e.ti.com/.../LM5069-Design-Calculator_5F00_12V.xlsme2e.ti.com/.../385850_2D00_ADB-_2800_4_2D00_7_2D00_2022-2_2D00_02_2D00_39-PM_2900_.zip</s>38.585万 280020222900

对于检测计算:

Rsns=Vclmin/Ilim

数据表中的Vclmin=48.mV

 Ilim=1.8A 设计要求  

然后 电阻= 48.5mV/1.8A=26.68mOhm

请告诉我,我的计算是正确的,因此断路器将超出我的极限。

等待您的回复  

谢谢,顺祝商祺

Chiranjeevi