This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 25MHz GAN H桥的栅极驱动器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1210, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091768/gate-driver-for-25mhz-gan-h-bridge

线程中讨论的其他部件:LMG1020LMG1210TIDA-0.1634万LMG1210EVM

大家好,我想知道TI是否有用于25M Hz切换的gatedrivers,应用是封套跟踪,这就是切换频率真的很高的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其转移到HPP-HPD团队。

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您通读此常见问题,了解驱动器频率限制以及高频驱动程序建议

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/78.8867万/faq-maximum-operating-frequency?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=driver%2525252520frequency#</s>2525252520

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel:

    这很有帮助。

    关于 LMG1020的问题,它说低侧门驱动器,但我有H桥,我是否可以使用此驱动器驱动上开关,在开关点购买接地并提供隔离电源和隔离信号? 或者,这位门驱动器只是因为噪音或其他原因而不能执行高侧开关?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于半桥GAN应用,我建议查看LMG1210

    ti.com/product/LMG1210

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我正在使用epc8004,栅极电荷很低,VDS为40V。切换为25MHz,您认为传播延迟对于25MHz来说太长了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我仍然认为LMG1210是一个不错的选择。 PWM传播延迟为11ns,停机时间为0.8ns。 根据您的应用,它可能需要控制器提供特定的占空比限制或传播补偿。 但它可以在40ns窗口(25MHz)内运行。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    几个问题:

    1.是否有要测试的EVM板?  LMG1210EVM-012已过时。  TIDA-0.1634万是否可供购买?

    2.查看TIDA-0.1634万,图16和18,当HO关闭和LO打开时,为什么会出现重叠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在研究测试此设备的选项。

    在该测量中,HO似乎是指GND而非HS。 看来重叠只是HS,因为LO上升,这是预期的。 不过,当低升时,与房协比较,何俊仁已低了。

    谢谢!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMG1210EVM可从TI商店购买。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LMG1210EVM-012

    谢谢!

    Daniel W