This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:复习

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091753/lm5069-review

部件号:LM5069

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5069-Design-Calculator_5F00_24V_5F00_1.xlsme2e.ti.com/.../385851_2D00_ADB-_2800_4_2D00_7_2D00_2022-3_2D00_35_2D00_05-PM_2900_.zip</s>38.5851万 280020222900

您好,

请查找随附的Excel计算器和设计文件。 请查看以下输入的示意图,并告诉我需要进行的任何更改。

我的意见如下:

我对24V输入电源电压的假设如下:

电压不足上限= 23V

电压低于22V

过压上限=26V

较低的过压= 25V

我将使用选项B计算电压下限和过压限值设置的电阻器,请阐明与其他选项有何不同以及何时使用?

对于检测计算:

Rsns=Vclmin/Ilim

数据表中的Vclmin=48.mV

Ilim=1.2A 设计要求  

然后电阻= 48.5mV/1.2A=40m Ω

请告诉我,我的计算和设计正确无误,或者需要进行任何更改。

等待您的回复  

谢谢,顺祝商祺

Chiranjeevi