This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050-Smoothing函数的应用

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092301/application-of-bq4050-smoothing-function

您好,专家

我不了解触发BQ4050-Smoothing函数的条件:

仅当满足以下所有条件时,平滑才会激活:
Current()< 0
Voltage()<平滑启动电压
•已达到EDV2 ([EDV2]= 1)或(Voltage()–Present EDV2 threshold)<平滑增量
电压

前一分钟的最大电压()小于期间的最大电压()
当前分钟(即"下降速度"大于0)。
RemainingCapacity()大于下一个EDV点的容量

红色字体的条件意味着仅当电池以不同的速率放电时才可触发平滑功能,而当电池处于恒定电流放电状态时,不会触发平滑功能。

这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    这种说法并不意味着非线性放电/不同的放电率。 事实上,平滑功能依赖于恒定放电的假设。 这种说法基本上只是说电压正在下降,在放电时,尤其是在放电结束时,应该会发生这种情况。 如果您有更多问题,请随时跟进。

    谢谢!

    Alex M.