大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

1)如上所示,TS将R520连接到GND,蓄电池的内部NTC为10K。 监控的实际NTC温度范围是多少?
2) ITERM从0r连接到GND,停止充电电流阈值是否为0 (RITERM = ITERM×RISET / 0.030 -->ITERM=0*RS/1K=0) 0.03 ?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

1)如上所示,TS将R520连接到GND,蓄电池的内部NTC为10K。 监控的实际NTC温度范围是多少?
2) ITERM从0r连接到GND,停止充电电流阈值是否为0 (RITERM = ITERM×RISET / 0.030 -->ITERM=0*RS/1K=0) 0.03 ?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃
您好,Cherry,
如上所示,TS将R520连接到GND,电池的内部NTC为10K。 监控的实际NTC温度范围是多少?[/QUOT]根据我的计算,如果一个10k电阻器与NTC B = 3435并联,则热阈值约为36C。 但在此配置中,设备不会有冷阈值,因为无论温度如何,此配置将0.75 V作为NTC度的温度。
此温度配置是否有原因?
[/quote]2) ITERM从0r连接到GND,停止充电电流阈值0 (RIT398/ERM=IT0-×/ERM=IT0- 0.030 0.03 /ERM=IT0?是的,终端电流为0 mA,表示设备不会终止。
此致,
Anthony Pham
您好,Cherry,
无法修改TS针脚上外部电阻器之外的温度范围。 软件不能用于控制所监控温度的逻辑阈值。
计算的0.75 基于来自TS针脚的偏置电流以及随后从应用到TS针脚上的电阻器网络的所得电流中观察到的电压。 这是使用 数据表的第9.3 6节“电池组温度监控”中所示的方程式进行的反向计算,该方程式是通过在了解偏置电流(典型75uA)和电阻值的情况下求解TS上的电压而得出的。
此致,
Anthony Pham