This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060EVAL:过电流保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060EVAL, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091758/lm5060eval-overcurrent-protection

部件号:LM5060EVAL
在“线程: LM5060”中讨论的其他部件

在AN-2000 LM5060EVAL评估板上,电流感应似乎不起作用。  于是,我做了一个测试,将感应电阻从9.09K欧姆更换为2K欧姆,将电流限制设置为大约1.5A (根据数据表)。 我从Tektronix电源给评估板提供了10V @5A电流,并使板的输出端子电路,这意味着LM5060应通过跳闸(通过为计时器电容器充电)关闭MOSFET。 但即使在5A电流下,该板也不会跳闸,MOSFET在数秒内就会过热。 我不是在寻找精确的电流限制,我希望在发生短路事件时关闭系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram,您好!

    欢迎使用e2e,感谢您与我们联系。 让我先研究一下这个问题,然后尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram,您好!

    1.请 将波形捕获与输出短路测试期间捕获的以下信号共享

    • VIN,OUT,Gate计时器
    • SENSE,OUT,Gate,TIMER
    • VIN,IIN,门定时器

    2. 除Rs电阻器外,LM5060EVAL是否有其它更改?

    3.您是否尝试过使用默认EVM配置进行测试- Rs =9.09kOhm? 您在这里看到了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我没有任何波形。 如果您需要,我可以捕获它们。 但是,除了将感应电阻R从9.09Kohm更改为2Kohm以测试过电流保护之外,我没有对EVM板进行任何修改。 我甚至用9.09Kohm进行了测试,但当我的输入达到~6A时,它没有关闭MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram,您好!

    是的,请按照上述要求共享波形。