This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万:Len和完整的配置参数步骤

Guru**** 2550310 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ34110, EV2400, BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081993/bq34110-len-and-complete-configuration-parameter-steps

部件号:BQ3.411万
主题中讨论的其他部件:GPCCEDVEV2400BQSTUDIOBQ4050

大家好,

以下是一些可能需要您帮助的问题:

参考TI的EVM板,制作电路图以测量四串电池的充电(额定14.4 V,容量10 AH),如下图所示:

问题1:连接到LEN的RLEN和MOS引脚是否必须连接? 是否需要它们来配置关联的寄存器?

问题2: 配置如下:

CAL_EN HIGH,闪存更新OK电压设置为100 mV,VEN_HIGH,系列单元数设置为4,温度配置为0 (带内部温度传感器),电压视频器设置为2.45万,设计容量设置为1万mAH,设计电压设置为3600mV,最后重置。 电压,电流,温度和电源可用,然后对电压温度和电流进行校准。

除GPCCEDV外,是否有任何步骤缺失或参数配置缺失?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我们很难就所有使用的设置提供一般建议,应将TRM用作设置量表的参考,如果它们有特定问题,我们可以进一步分析。 CEDV仪表的常规设置是为测量系数运行GPCCEDV工具,设置设计容量,锥形电流,锥形电压,校准,然后设置应用的任何细节。

    LEN引脚用于EOS检测的学习负载,如果他们不使用此功能,则无需填充。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    感谢你的帮助。

    他们想知道bq3.411万芯片是否可以在大批量生产较新产品时烧录裸芯片。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我不确定我是否理解您的问题。 bq3.411万可以使用用于生产的黄金映像进行编程(SREC或闪存流)

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    bq34110400.7508万 bq34110可以3.411万可以使用用于生产的黄金映像进行编程(SREC或Flash Stream)[/quote

    您能否帮助指定如何实现这一点?  EV2400是否仍需要燃烧?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    您不需要使用ev2400进行大容量闪存,事实上,其他工具更好。 本指南 包含一些信息 ,本指南包含更多信息。 它们包含一些示例代码,用于说明如何刷新仪表。 如果他们需要更多信息,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    下面是一些其他问题:

    电流校准的CC偏移和板偏移分别是什么? bq3.411万是否需要CC偏移和板偏移校准?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    BQ3.411万具有板和CC偏移,CC偏移专门针对库仑计数器,板偏移是轨迹长度或其他硬件系统级偏移产生的任何偏移。

    您可以使用这些命令在生产过程中校准这些值。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    再次感谢您的帮助。

    锂电池(四串)(额定14.4V,10Ah容量),最大系统功耗约50W。

    GPCCEDV正在收集5,25,50°C的数据。两个电流应使用多少?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我认为我不理解您的问题,CC和板偏移不是电流值,而是从感应电阻器读取的一个电流的偏移。

    如果您使用量规进行记录,则应在记录GPCCEDV工具的数据之前校准量规。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    这可能是另一个问题。 如果我需要打开此问题的新线程,请告诉我:

    锂电池(四串,充电(额定14.4 V,容量10 AH),最大系统功耗约50 W,使用GPCCEDV工具记录数据时 ,两个负载电流应该是多少?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我仍然不确定我是否理解"两个负载电流"是指什么? 提交给GPCCEDV的日志在GPCCEDV指南 中指定:https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUB45B

    您需要在低温,室温和高温条件下提交2个日志。 一个日志应该是标称应用负载,另一个日志应该是最高平均电流。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    再次感谢您的帮助。

    GPCCEDV配置文件,ChemType表示Cell类型1=LiCoO2 (默认),2=NiMHz,3=Leader-Acid,4=LiFePO4,5=Lithium tantanate, 6=NCA或NMC。 客户使用聚合物锂离子电池,哪个是对应的数字?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    大多数锂聚合物电池都是基于钴的,您可以在此处查看更多信息: https://batteryuniversity.com/article/bu-206-lithium-polymer-substance-or-hype

    根据单元格的不同,将使用单元格类型= 1或6。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    使用的蓄电池为锂镍钴锰酸(NMC),应加注6? 为什么GPCpackager中没有NMC选项? 只有1到5。

    此外,OCV11.txt数据中的SOC是0 % ,是否应使用电压0 % DOD列填充相应的OCV数据? 其他顺序?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我不理解您的问题,GPCCEDV工具有NMC化学选项6。

    您能否共享您参考的数据,以便我们查看报告? CEDV仪表的OCV表仅在启动或RAM丢失时重置时使用。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    请参见下图:

    化学 类型只有5个选项, 无NMC或选项6。 您可以帮您检查一下吗?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    有趣的是,我没有意识到BQstudio的内置封装机有这种差异。 以下是Wyatt所指的内容:

    为了方便起见,此BQstudio工具只包含该工具所需的所有信息。 我建议将其设置为1,然后手动打开config.txt文件,将该值设置为6,然后再提交数据。 我们可能需要更新BQstudio,以便在此下拉列表中包含该选项。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    感谢你的帮助。

    工具计算的参数如上所示。 VOC75,VOC50,VOC25的对应值是什么意思?是否需要在BQstudio中填写这些值?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    这些值代表这些不同SOC值时的OCV电压。 此量表实际上不使用这些值,因此您可以忽略它们。 例如,BQ4050确实使用这些值。  

    我认为您的客户也应该从报告中收到一个OCV.txt。 使用这些值填写表中的x% DOD时的电压值。 如果您对CEDV配置还有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.