This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4302万:原理图帮助

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092590/tps54302-help-with-schematic

部件号:TPS5.4302万

您好,

我想在一些项目中使用tps5.4302万,并希望获得一些帮助,了解原理图是否正确

输入: 12V直流至24V直流  

输出: 3V3 2.5A  

EN无法连接到任何设备?

非常感谢!! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在下面找到我的意见。

    1.在VIN-GND附近添加一个0.1uF盖。

    2.您可以浮动EN引脚,设备会启用,因为有内部资源来增加此en引脚电压。

    3.不确定3A电感器的详细信息,通常我们建议选择Isat >= OC值,ITEMP >= 3A的电感器,用于tps5.4302万。

    BRS,

    年轻