This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:在TPS7.4801万上实施高/低利润功能

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092465/tps74801-implement-margin-high-low-function-on-tps74801

部件号:TPS7.4801万

尊敬的团队:

我们通过TPS7.4801万设计0.8V导轨。

根据数据表3,R1=RToP=Short,R2=Rbot=open,电压为0.8V。

我们是否可以将 R1=RtoP=0-ohm和R2=Rbot=10K设置为0.8Vout?我们希望通过UCD90xx设备实现电压容限功能。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ben,

             是的,您可以使用RFB_BOT = 10kΩ 和RFB_TOP = 0Ω 获得VOUT = 0.8V。 与RFB_BOT = 10kΩ 时相比,这将使您的接地电流(IQ)增加80uA (0.8V/4 μ A)。 谢谢!

    此致,

    Srikanth