This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4725万:输出电压

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091825/bq24725-output-voltage

部件号:BQ2.4725万

各位专家,您好!

你好。 w从CX获得以下查询:

“我正在设计使用IC bq2.4725万的电池充电器电路,输入源为19V。 我想问的是,当我在使用输出负载时为电池充电时,是V_SYS针脚19V的电压还是电池电压12.6V?"

您能帮我们澄清一下吗?

感谢您的支持。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

    我建议 使用bq2.4725万a而不 是bq2.4725万。 Bq2.4725万a较新,具有更好的支持资源。

    如果您正在讨论SYS节点:



    如果 存在输入源,则是输入源的电压。 如果不存在输入源,则是蓄电池的电压。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请按线程上的“This Resolved My Issue”(此问题已解决)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peng,

    感谢您的指导。

    您是否还能与我们分享有关 如何将输出电压调节至始终在12伏左右的想法?

    谢谢你。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    如果您在前面的图中谈到"SYS"节点,则无法调节该电压。  设备是充电器,而不是调节器。 "SYS"节点电压由适配器或蓄电池电压确定。

    但是,客户可以在该节点添加另一个直流-直流调节器,以始终将电压调节到12伏。 TI有多种用于此用途的调节器。 WeBench是一个很好的起点。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请按线程上的“This Resolved My Issue”(此问题已解决)