This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4327万:TPS5.4327万 VREG5输出

Guru**** 681490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091562/tps54327-tps54327-vreg5-output

部件号:TPS5.4327万

您好,

想要仔细检查VREG5输出是否可用于提供MCU的ADC参考电源。 我想使用TPS5.4327万的VREG5输出生成3.3V参考电压。

根据数据表,VREG5可提供高达60mA的电流。 需要您对此给予紧急支持和澄清。

此致,

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    让我检查一下该号码并回复给您。

    谢谢!

    阿莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod Vaze,

    请您尽早确认查询

    此致,

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand  

    我对设计进行了检查,vreg5引脚只能用于为外部电路提供最大10mA的电流。 建议的工作条件表中也显示了这一点。希望这有所帮助。

    谢谢!

    阿莫