This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:VC1连接到VSS

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091615/bq2962-vc1-connects-to-vss

部件号:BQ2962

大家好,

客户在其3S笔记本电脑项目上使用BQ29.6203万进行二次保护

如果它们将VC1与VSS短接至接地,这是否会对PF功能和REG输出造成潜在风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    对于3节电池,大多数用户遵循数据表中的图9-2,这将V4和V3短路。 我认为可以将V1缩短为VSS,但数据表中有一处显示V1-VSS电压具有特殊意义。 如果可能,应将V4短路到V3,以确保安全,而不是将V1短路到VSS。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    客户需要此连接,因为他们不需要RTC输出,在这种情况下,V1将处于低电压状态,RTC没有输出。 他们不知道是否可以使用此实施方法,以及与我们的建议相比,V2 V3 V4的保护是否会受到影响,消耗是否会受到影响。  

    目前,我建议他们使用我们的设计,在REG引脚上连接0.47uF电容器,因为他们不使用REG输出。 但他们仍然希望我们澄清上述问题。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    好的,我理解。 我认为这可能不是一个好主意,因为如果关闭电脑控制器,这可能会影响设备中的其他内部电路。 它不能在稳压器因低电压而被迫关闭的情况下运行。

    此致,

    马特