This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3.3063万A:反向降压-升压模式下的静态电流数据

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087276/mc33063a-quiescent-current-data-in-inverting-buck-boost-mode

部件号:MC3.3063万A
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

大家好,

配置为反向降压升压模式时,MC3.3063万A的物理静态电流是否可以? 我们不会在输出时添加任何负载,但是静态电流将达到50mA,这太高了。 我们尝试更改电流限制电阻,但结果仍然相同。

我还尝试用TINA-TI进行模拟,但静态不是模块化的。

VIN:5V

输出电压:-12V

输出电流:小于1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖威基您好!

    感谢您的提问。

    MC3.3063万A的电气特性列出了最大的总供电电流 4mA,也适用于无负载操作。 (数据表第5页 https://www.ti.com/product/MC3.3063万A )
    正如您已经说过的,50mA的静态电流肯定远高于 预期。
    因此,我假设泄漏来自电路的其他外部部件。

    您发送的第一个示意图是否也是用于测量的示意图? 否则,查看完整的示意图以找出大量泄漏可能来自何处会有所帮助。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niklas,

    感谢您的意见。 第一个原理图是我们测量的。 我们正在深入检查客户主板,以查看是否存在泄漏。 会让您知道进一步的支持。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖威基您好!

    我希望您在客户主板上找到了泄漏的来源。
    我现在将结束这一主题,因为没有其他评论。

    如果您在 分析主板时有其他问题或需要更多帮助,请随时在下面发表评论,以重新打开线程。

    此致,
    尼克拉斯