This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:公式

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089210/uc2842-formula

部件号:UC2842

您好,

你好。

1.用什么公式计算Vbulk (min)? 请提供公式。

2."Lm是您选择的电感",因此它是1.8mH或1.5mH (LP)。 为什么我们不说LP,而是将术语更改为Lm?

请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    (1) Vbulk (min)是输入电压的最小值。 典型值为85V/AC。 如果您要查找计算大容量的公式。 这里是参考。

    (2) Lm和LP代表变压器电感。 一切都好。

    徐杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    我很困惑。 您说Vbulk (min)的典型值是85A/AC,但示例计算中使用Vbulk = 75。 我是否错过了一些要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    85V/AC是输入交流电压的峰值。 在大容量盖中,最小值将由大容量盖确定。 因为最小值已校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 现在已经很清楚了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此线程。