This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2869万:负载瞬态,纹波和效率曲线

Guru**** 2385760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089670/tps62869-load-transient-ripple-and-efficiency-curve

部件号:TPS6.2869万

大家好,我有几个关于TPS628.69万CRQY的问题。

1.当降压输出0.5V时,我们 关注负载转换 0.01A-0.2A/1us的负载瞬变。

2.PSM和PWM模式最大波纹为0.3V和0.5V,当输入电压为4V时。

当输入电压为4V时,效率曲线为0.3V和0.5V。

你有这些数据吗?如果没有,你能帮我评估一下吗?

另一个问题是,我们将TPS6.2869万CRQY用作LPDDR5 VDDQ导轨电源。您的客户是否拥有 此芯片的相同成功应用案例?

非常感谢。

衬里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Li Ning:

    要评估我们的器件,您始终可以使用TPS6.2869万网页底部的相关WEBENCH模型。

    您可以使用系统的预期操作条件,并查看效率/瞬态载荷/定义您的材料明细表。

    您还可以使用 TPS62.869万EVM-135自行评估部件

    这不是我们第一次看到TPS62.869万被用于为LPDDR5 VDDQ轨供电。

     

    我想我可能会找到您正在请求的一些数据。 您能接受我的朋友邀请吗?这样我就可以直接与您联系了吗?

    一旦你接受了,我就会给你回电话。

    非常感谢!

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dorian:

    感谢您的回复。如果您有更多信息,请联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning Li,

    让我们通过私下的信息来讨论这个问题。

    谢谢!

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning Li,

    由于我们通过私人消息进行此对话,我将在此处关闭此线程。

    如果您有其他问题或想要重新打开该主题,请在下面回复。

    非常感谢 !

    此致,
    多里安