This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD1.8543万Q3A:安全工作区(SOA)范围

Guru**** 2810505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091913/csd18543q3a-range-of-safe-operating-area-soa

部件号:CSD1.8543万Q3A

团队成员,您好!

我有一个关于SOA的问题。

客户想要了解20us时的SOA,如果脉冲宽度小于100us,黑线是否是限制?

请告诉我您的意见。

此致,

Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masakazu:

    感谢您向客户推广TI FET。 20μs μ A脉冲宽度的SOA电流取决于VDS。 当VDS (<30V)的较低值时,上限为156A,即数据表中指定的最大脉冲电流限值。 但是,如果VDS值较高,则可能小于156A。 例如,在VDS = 30V时,我估计SOA电流约为100A。 TI测试我们的FET是否出现故障,为数据表生成曲线和降额。 通过以下链接了解有关SOA的更多信息。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢我们的支持。

    此致,

    Masakazu