This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.5288万:输出电压设置

Guru**** 1608115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087397/tps55288-output-voltage-setting

部件号:TPS5.5288万
主题中讨论的其他部件:TPS56.5208万

您好,TI团队:

我们正在使用TPS5.5288万 IC在定制电路板中生成可变输出电压。

我们希望使用内部反馈来生成输出电压。

我无法理解反馈比率参数。

您能否指导我如何使用反馈比和参考电压计算输出电压?

如果能提供计算结果就好了。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    感谢您选择TPS5.5288万。

    对于TPS5.5288万,输出电压= Vref / INTFB。 Vref在寄存器00h和01h中设置。 INTFB设置在寄存器04h中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Zack的快速响应。

    使用内部反馈时,我们是否需要连接VCC的上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    使用内部反馈时,您可以让FB引脚保持浮动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到。 谢谢。

    实际上,我们在使用内部和外部反馈电阻器时都遇到了问题。 我们无法生成所需的输出电压。

    我们的设计使TPS55.2882万和TPS5.5288万 工作正常。

    请参阅随附 的原理图示例。

    为了使其适用于TPS5.5288万,我进行了以下更改:

    -已卸下R595和R594

    -填充R582和R583以进行I2C连接。

    我们可以成功写入寄存器,但无法获得输出。

    我们将OE位设置为1,将FB位设置为1,以在外部反馈模式下设置,Vref设置为最大值(1.2V)。 在这种情况下,我们会变得不稳定740mV。

    请帮助查看示意图并提供您的反馈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    看起来许多组件的值未被很好地选择。 例如:

    1.对于400kHz FSW,建议电感为4.7uH,与EVM类似。

    2.对于TPS5.5288万,必须存在SCL SDA的上拉电阻器。

    CDC不能对地短路。 请保持浮动。

    4.补偿网络看起来不好,应该是Vout不稳定的原因。

    5.您的应用所需的输入电压范围,输出电压范围,最大负载电流是多少? 我们需要这种方法来计算正确的薪酬网络。

    6.最后但并非最不重要的是,您需要遵循EVM建议的布局。 请参阅 布局指南应用手册。 我们还看到了许多与布局相关的法规问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    感谢您提供详细反馈。

    请参阅我对您所有反馈的回应:

    1.对于400kHz FSW,建议电感为4.7uH,与EVM类似。

    [Sahil]: 我们 将通过改变电感器来验证这一点。

    2.对于TPS5.5288万,必须存在SCL SDA的上拉电阻器。

    [Sahil]:此快照中未显示的主机端已存在上拉框。 对此表示歉意。

    CDC不能对地短路。 请保持浮动。

    [Sahil]: 我们已经拆除了0r电阻器。 所以它是浮动的。

    4.补偿网络看起来不好,应该是Vout不稳定的原因。

    [Sahil]: VIN范围:4V-12V,输出电压范围:1.2V-5V,最大电流为3A。 请提供相同的补偿网络值。

    5.您的应用所需的输入电压范围,输出电压范围,最大负载电流是多少? 我们需要这种方法来计算正确的薪酬网络。

    [Sahil]: 请参阅我在SR#4中的回答。

    6.最后但并非最不重要的是,您需要遵循EVM建议的布局。 请参阅 布局指南应用手册。 我们还看到了许多与布局相关的法规问题。  

    [Sahil]: 我们已遵循布局指南。 我们能够使TPS55.2882万 IC在那里正常工作。 但是,我们仅在使用TPS5.5288万时遇到问题。

    如果您需要任何相关信息,请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    我们能否使用EVK中提供的薪酬网络值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    您可以尝试使用R5990=30kohm,C680=10nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    感谢您的价值观。

    对于1.2V-5V的输出电压,此功能是否有效?

    是否需要更改其他补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    等待您的忏悔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    现在能否获得正确的输出电压?

    您还可以将Ilim引脚电阻调整为66kohm,将平均电流限制设置为5A,以保护电感器和IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    我将补偿网络更改为您建议的值,并将电感器更改为4.7uH。

    我使用 I2C寄存器设置Vref值1200mV并选择外部反馈。

    反馈电阻值为Rfbup = 100k和 Rfbbt = 56k。

    我正在获取输出电压波形,如下所示:

     可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    是否还可以共享布局文件? 布局可能会导致法规问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    请参阅随附的布局快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    似乎有些地方可以优化,但我不确定这是否会导致监管问题。

    以下是我的建议:

    1.在靠近VCC电容器接地端子的位置添加几个GND VAS。

    2.在靠近电容器C6635的地方添加几个GND和Vout电路。

    您能否检查SW1,SW2,VCC引脚波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    我们已为此芯片组订购了EVK。

    我们希望在具有可配置输出电压的另一个应用中使用此IC。 请参阅以下规格

    VIN:12伏

    输出电压:1.2V - 5V @ 3A最大电流。

    此IC是否满足我们的要求并通过I2C接口生成稳定的可配置输出?

    如果是,请提供相同的Webench设计。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    TPS5.5288万适合此应用。  

    一个问题:您的应用似乎只需要降压转换器,为什么选择降压-升压转换器?

    您可以使用WEBENCH生成原理图。 请记住与我们分享该示意图以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    感谢您的确认。

    我们使用降压升压是因为我们没有找到 任何可配置I2C的DCDC降压切换台。

    此外,我们是否可以按照要求使用TPS5.5288万 EVK原理图?

    目前,我们 计划使用application.e2e.ti.com/.../5V-3.5A.pdf的附加设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    所附文件是降压转换器TPS56.5208万原理图,您是否共享了错误的scheamtic?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    对错误的示意图表示歉意。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../I2C-DCDC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    请参阅我的评论:

    1.添加一个100nF陶瓷电容器,并将其靠近VIN引脚。

    2.添加1uF/0402封装陶瓷电容器,并将其靠近Vout和GND引脚。

    3.如果您不需要输出电流限制保护,您可以将ISP,ISN引脚短接到VOUT引脚作为示意图。 如果您需要此输出电流限制功能,请在ISP和ISN引脚之间放置一个电流感应电阻,并在ISP和ISN引脚附近添加一个100nF滤波电容器。

    4.将Rilim电阻更改为66千欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    很好的地方 感谢您的详细反馈。

    此反馈适用于原理图pdf (I2C DCDC)。 对吗?

    此外,请确认此原理图设计适用于1.2V至5V @ 3A的最大输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    如果我们使用EVK原理图会怎样? 这是否适用于我们的应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    1.是的,注释基于文件'I2C DCDC.PDF]。

    2.是的,EVK原理图也适用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    感谢您的确认。

    我们将在明天为该切换台提供EVK。 我们将验证相同的内容,并告知您我们是否遇到任何问题。

    谢谢!