This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1397万A:查找28V降压IC

Guru**** 2815365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092351/tps51397a-find-28v-buck-ic

部件号:TPS5.1397万A
主题:TPS5.6637万中讨论的其它部件

你(们)好

请帮助推荐合适的产品来替换SIC437

sic437.pdf (vishay.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    目前我们尚未发布28V 8A部件,您可以查看28V 6A TPS5.6637万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    您是否可以向我发送电子邮件以讨论此28V/8A应用程序? 我的电子邮件是 lishuang_zhao@ti.com

    谢谢!

    丽水