This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4331万:SOIC和SOIC PowerPAD封装尺寸的兼容性

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090310/tps54331-compatibility-of-footprints-of-soic-and-soic-powerpad-footprint

部件号:TPS5.4331万

您好,

我计划在我的设计和所需的SOIC封装选择中使用TPS5.4331万。  但是,为了最大限度地提高未来设计的灵活性,我希望通过将此设备的SOIC和SOIC PowerPAD(TM)封装放置在同一位置(实际上,两种封装类型只能使用一个封装),基本上实现主板的双封装。  您是否有任何信息可以判断是否可行(SOIC封装和SOIC PowerPAD封装(DDA))?  显然,标准SOIC产品TPS5.4331万DR上没有PowerPAD连接,TPS5.4331万DDAR上有PowerPAD。  如果这对实施来说是可行的,您是否可以建议采取任何预防措施或任何应用说明(如果在TI有记录)?

谢谢!

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好HSG!

    我们的专家Ruby将在假期结束后回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG您好

    很抱歉耽误你的时间。  对于TPS5.4331万DR和TPS5.4331万DDAR,可以将SOIC电源板印迹放在PCB上。 很抱歉,我们没有任何有关机具的应用说明,但您可以按照数据表中的指南操作,并添加电源板封装。

    巴西

    Ruby