This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56.3202万:输入电压等于或低于目标输出电压

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092184/tps563202-input-voltage-being-equal-to-or-lower-than-target-output-voltage

部件号:TPS56.3202万
主题中讨论的其他部件:TPS56.2202万

我的设计将TPS56.3202万 (以及可能的备用 TPS56.2202万)配置为输出5V, 我希望它在大约4.5V至16V的输入电压范围内工作。  我想知道当输入电压接近或低于目标电压(从5.5 到4.5V的输入电压)时,是否会出现任何问题。  我怀疑此设备的行为是高侧MOSFET处于100 % 的时间,因此典型电阻为95 mOhm,输出电压= Vin - 95 mOhm *电流。  因此 ,在500 mA下,理论上电压降仅约为50 mV。

这是否正确?  在执行此操作时是否存在任何可能的问题?  在继续设计之前,我希望保证可以像这样操作设备。  数据表不说明这种操作模式。

谢谢!
Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charlie!

    Ruby将在下星期一回复您。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charlie!

    TPS56x202不能在100 % 负载下工作。  低压开关有一个最小关闭时间。 您可以使用FSW和toff_min来计算最大占空比。

    Shuai