This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4424万:Cboot丢失时SW引脚对地短路

Guru**** 2510995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091610/tps54424-sw-pin-shorted-to-gnd-when-cboot-is-lost

部件号:TPS5.4424万

你(们)好  

我对此感到困惑,我们使用TPS5.4424万输出1.8V电压,它一直工作正常。

样品板丢失了启动引脚的盖子,我们发现SW引脚与GND短路。

当我们更换了新的TPS5.4424万芯片时,该芯片的短路被移除。

但在通电后,SW引脚再次短路。

此时,我们发现 Cboot已丢失。

修复盖子并更换新的TPS5.4424万芯片后,电路再次正常工作。

那么,Cboot丢失和SW引脚短路之间是否存在任何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Redding,

    车尾箱束带电容器为高端MOSFET提供栅极驱动器电压,当低端MOSFET打开时,该电容器将被刷新。 降压转换器不能正常工作,如果 缺少自举帽,将导致低侧MOSFET损坏。

    谢谢

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy

    但为何会对低侧MOSFET造成损坏? 我认为Cboot只会影响高端MOSFET的开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    首先- TPS5.4424万断电时或仅在TPS5.4424万通电时,是否观察到SW到GND短路?

    第二步-在更换TPS5.4424万之前,您是否仅尝试更换第二个TPS5.4424万上的Cboot电容器,以查看TPS5.4424万的开关接地端是否损坏,或者只是强制低侧FET进入接通状态?

    关于缺少Cboot如何导致低侧FET或SW至GND损坏:

    启动至开关的"Bootstrap (引导)"电容器为高端驱动器和一些支持电路供电,当开关电压因高侧FET开启而升高时,这些电路在SW和启动之间工作。  如果没有开关电容器的启动,高侧FET驱动器及其支持电路将无法正常工作。  当高侧FET仍处于"打开"状态时,高侧驱动器功能不正确可能导致低侧FET打开,并且由此产生的交叉传导可能会损坏低侧FET。

    由于车尾箱由车尾箱充电电路内部供电,即使没有车尾箱至SW电容器,内部驱动器也可以拉动高侧FET门。 但是,如果没有电容器来使用SW升高车尾箱,SW将只会上升到比车尾箱充电电压低约1V的水平,从而使车尾箱压压降至SW电压

    典型的机制包括:

    1)启动至SW供电的防交叉传导电路无法检测到高压侧打开,允许低压侧在高压侧关闭之前打开。

    内部防交叉传导电路检测高侧FET的接通或断开状态,并在高侧FET打开时抑制低侧FET的接通。  在低启动至SW电压的情况下,此电路可能无法检测到高侧FET的状态,并将其正确地电平切换至低侧FET的接地参考控制电路,从而允许低侧FET在高侧FET仍为一个时打开。

    低侧FET接通时间开始时的交叉传导也会因寄生振铃而在SW引脚上产生严重负电压。  此振铃可能会导致内部SW至GND电路损坏,从而造成SW至GND的短路,这种短路通常比MOSFET短路弱(电阻更高)。

    2)低启动至开关电压降低了高侧驱动器部件的过载,延迟了高侧关闭

    驱动程序传播延迟和打开/关闭强度取决于启动至SW的电压。  低启动至开关电压将增加延迟并降低高端FET的关闭速度。  这可能允许低侧FET在高侧FET关闭之前打开,从而在低侧FET打开时诱导交叉传导,具有与上述效果类似的效果。

    3)弱高侧FET下拉和负电感器电流也可感应交叉情况

    如果电感器电流为负极或非常低,则即使在高侧FET关闭后,开关节点也会保持高电平。  发生这种情况时,漏电源电压会迅速增加,如果没有强大的下拉功能,则会电容性地打开高侧FET。  这通常称为dv/dt开启。  在高侧FET开启期间,低侧FET上最常见,但在低侧FET关闭期间,高侧FET上也可能存在这种情况。

    确定低侧FET是否已被交叉传导损坏,或其它SW至GND电路是否已被负电压振铃损坏,将确定故障器件的检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter

    感谢您的分析。