This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:电视

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091845/lm3643-tvs

部件号:LM3643

LM3643用于驱动LED。其输入端为5V直流,由交流/直流适配器供电。 5V直流具有长传输线路,4 m 长传输线路带有#AWG22电线。 为保护LM3643,电视 D5V0F1U2S9-7用于避免ESD,电涌或耦合峰值。 然而,LM3643仍有一些烧坏的情况,而D5V0F1U2S9-7仍然良好。  D5V0F1U2S9-7的夹持电压为12V,可能是LM3643过高。  我找不到具有5V待机电压和6V钳位电压@大峰值电流的合适的电视。 请参阅LM3643的电视选项帮助。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    恐怕我不能给你电视选项建议. 我们只负责LED驱动器芯片,对电视没有太多了解。

    罗宾