This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.426万:不会降压

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576568/tps54260-does-not-step-down

部件号:TPS5.426万

你(们)好

我正在EVM中使用TPS5.426万DGQ驱动RS232 - TTL转换器板。 我的电路符合零件数据表中的典型应用8.2 1。
我的输入电压为11.5V,所需输出为3.3V...... 但我的输出为11.3V!!
这种情况发生在2个原型板上...我怀疑两个TPS部件都有故障,这意味着我在电路上做的事情有问题。 如何确定问题可能出在哪里?

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN的ABS最大值为5 V。尝试移除R12。 让我们知道这是否解决了问题。 您可能需要更换U4,因为它可能已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    感谢您的回答...我采纳了您的建议。
    但是,我误导了你(和我自己)。

    根据您的回答,我查看了EN的内容,发现它是5.8V,这让我感到非常困惑...通过欧姆读数,我发现EN引脚和GND之间的电阻为250K, 我不知道为什么这是因为它是EN引脚,但不管它是什么,它实际上拯救了TPS。

    此外,我不知道,我检查PH输出的那一点不是连接到R65,而是连接到12伏网络本身,因为布局不符合原理图。

    因此,我采纳了您的建议,移除了与EN的所有连接,从而使其保持浮动状态(并避免出现进一步错误),并通知布局人员纠正其与R65之后的连接的错误。

    谢谢...
    经验教训:仔细阅读数据表;仔细检查PCB图!