This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池充电器单元

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R1, BQ28Z610, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576272/bq40z60-battery-charger-unit

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件: BQ40Z50-R1BQ28Z610BQ2.732万BQ2.722万BQ34Z100BQ2.7426万

您好,先生/女士,  

我将为 (2S - 8.4V)锂离子电池设计集成电池管理器(电池充电器+电量计+保护)电路。 我已经浏览了应用程序电路。 我对这一点有些怀疑。 设计参数如下所示

适配器电压范围12至20V

系统电压- 8.4V (蓄电池电压)

充电电流-<2A.

系统电流- 7A @ 8.4V。  

2S锂离子电池- 8.4V。

是否可以使用BQ40Z60?  如果没有,请为我的应用推荐任何集成电池管理器IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z60应该能够支持这些要求。 您还可以考虑使用bq28z610和外部充电器。 bq28z610是一个2s量表/保护器。 或者,您可以考虑使用bq40z50-R1和外部充电器。 bq40z50-R1是一个1到4S量表/保护器。 使用带有外部充电器的芯片组时,布局将更加灵活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:

    这是重新报告的BQ34Z100电量监测计,实际上是用于1S,2- 4S,>4S单元(Li)配置。 对于单锂离子电池,蓄电池电压直接连接到IC的BAT引脚。 如果我使用2-4S电池,我需要使用电阻分压器。 为什么不能在2-4S配置单元中使用带分压器的“BQ2.722万,BQ2.732万,BQ2.7426万”等单节电流表?