This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.3031万:降压升压转换器(TPS6.303万)中的L计算

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571834/tps63031-l-calculation-in-buck-boost-converter-tps63030

部件号:TPS6.3031万

大家好,

请验证随附的数据表。请提供  L(电感器)计算的简要说明,如应用电路中所述,1.5uH如何获得800mA负载电流。

此致,

Manikanta.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入和输出电压范围是多少?
    您是否查看了数据表第11页?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabrina:

    谢谢你。 我已经在数据表中看到过。 我尝试了,但没有得到正确的值。

    我再次尝试得到正确的计算。

    请验证附件。 如果有人遇到问题,这对他们很有帮助

    e2e.ti.com/.../L-calculation.xlsx