This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:启用输入建议的电压范围

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576573/tps7a84-enable-input-recommended-voltage-range

部件号:TPS7A84

TPS7A84的数据表中有关EN引脚的建议输入电压范围的内容让我感到困惑。

在6.3 部分中,它说明VEN的建议范围是0至VIN。

但在第6页的6.5 部分中,VIH (EN)是6.5 V的1.1。6.5 V是否仅在VIN = 6.5 V时适用? 如果是这种情况,是否应该将1.1 改为VIN而不是1.1 改为6.5 V?

绝对最大额定值表示VEN (ABS最大值)是7.0 V。这是在VIN是6.5 V还是7.0 V并且较低的ABS最大额定值适用于较低的VIN的情况下吗?

在VIN为1.5 V (VBIAS为5V)的应用中,我能够使用3.3 V信号来驱动VEN,这对我来说很方便。 在这些情况下,是否可以将3.3 V应用于VEN,或者是否必须将VEN限制为1.5 V?

(在侧注中,第6页的数据表中有两个拼写错误。 在VIL (EN)行中,它显示"EN引脚电平输入电压",而此时应显示"EN引脚电平输入电压"。 下一行出现相同但相反的错误。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    VEN可以高于Vin,而不会损坏设备或降低性能;但是,在存在偏压导轨的应用(如您的)中,必须满足测序要求。  只要Vin是在Ven之前建立的,您应该可以接受。

    感谢您指出数据表拼写错误,这些错误应在下一个数据表修订版中更正。

    非常恭敬,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清此Ryan!