This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7714万:负脉冲的HS电压规格?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576470/ucc27714-hs-voltage-specification-for-a-negative-pulse

部件号:UCC2.7714万

在数据表第5页中,HB-HS=12V时,建议HS电压范围指定为-8伏(最小)至600V (最大)。

客户询问对于宽度 为1us,500ns,100ns,50ns等的负脉冲,是否有推荐的HS电压规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshwa您好!

    UCC2.7714万数据表的图52和图53演示了负电压测试方法和典型故障模式,如下所示:



    图53应能够回答客户的问题,同时牢记图52中所示的负电压测试方法。

    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应,我得到了图53。

    我还有一些问题。

     

    (1)垂直刻度的正负电压是什么意思?

    例如,±20个电晕到-20V负脉冲吗?

     

    (2)图53规格适用于HB-HS=15V。

    HB-HS=10V (最小值)至18V (最大值)的规格是什么?

     

    (3)建议的HS规格为-8V (最小)至600V (最大),HB-HS=12V。

    HB-HS=10V (最小值)至18V (最大值)的推荐HS规格是什么?

     

    (4)负电压功能使脉冲宽度比图52中的500纳秒更宽时形成平稳水平。

    这个高原意味着什么?

    此平稳值与第5页上的DC HS最低规格-8V有何不同?