This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1应用问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576623/lm5050-1-lm5050-1-application-question

部件号:LM5050-1

大家好,

我的客户询问他们是否可以使用我们的LM5050-1来驱动两个背对背MOSFET,如下所示? 因为客户计划使用或不使用, 所以您可以帮您检查一下,非常感谢。

此致,

张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    任何人都可以帮助您尽快查看此信息,非常感谢!

    此致,

    张素琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sulyn,

    遗憾的是,LM5050不能与后端FET一起使用。 原因是:

    1.有一个内部齐纳二极管夹子从内到门。 因此,充电会进入栅极,并保持MOSFET开启。

    2. LM5050将门拉入而不是接地。

    如果您需要回退FET和其中的一些功能,也许这种经过测试的双芯片解决方案TI设计将会引起您的兴趣: http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0233万 

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alvarez,
    非常感谢您的支持!

    此致,
    张素琳