This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电流(Over1A)频闪灯LED驾驶员路线图

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576115/led-driver-road-map-for-high-current-over1a-strobe-light

主题:TPS9.2691万中讨论的其它部件

您好,

高电流(1A以上)频闪灯是否有LED驱动器的路线图?
此问题与以下帖子相关。

https://e2e.ti.com/support/power_management/led_driver/f/192/t/57.5189万

我的客户正在开发闪灯闪存。
电池(AA电池或锂离子电池)的输入电压范围约为3.6 V至6.8 V

闪烁时的输出为1A /通道(10至30 ms亮起),手电筒处的输出为400 mA /通道。
现在我正在介绍TPS9.2691万,我正在使用PWM终端进行1A/ch闪存操作,并且我正在考虑在手电筒期间在IADJ终端进行模拟调光。

有1P4S,2P2S,4P1S等LED模式。

我们的客户是否要求获得上述要求的LED驱动器路线图?

此致,
柳枝旭坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    TPS9.2691万是一个不错的选择,但其输入电压限制为最小4.5V。 在我们的产品系列中,我们通常不会执行较低的输入电压LED驱动器,因此我们的路线图中没有任何适合的内容。 但我会将此信息发送给另一组已完成手电筒/闪存驱动程序的人员,看看他们是否有任何进一步的反馈可供回应。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们确实有可以处理您提到的闪存脉冲的设备,但是我们的设备在电压范围的较高端受到限制,因为我们的设备平均最大输出电压为5.5V。  是否需要驱动特定数量的LED以及特定的控制接口(GPIO或I2C)?

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,您好!

    感谢您的回复。
    可能是双路LED。 因此,输出电压约为7.2V。
    此外,没有特定的控制接口要求,但模拟调光是必要的。

    此致,
    柳枝