This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4071万:BQ2.4071万,BQ2.751万-G2

Guru**** 2454010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576632/bq24071-bq24071-with-a-bq27510-g2

部件号:BQ2.4071万
主题中讨论的其他部件:BQ2.751万-G2

您好,

我有一个设备,它使用BQ2.4071万为3.7V锂离子电池充电,并使用BQ2.751万-G2作为燃油表。 可以/应该使用5V太阳能电池板或交流适配器为设备充电。 设计中使用的图是

充电器:

燃油表:

请注意,已充电设备上的TS针脚连接至燃油表上的蓄电池低/负极的上拉装置。 该针脚被配置为在低电平下输出BAT_GD,因此,当蓄电池不正常时,TS针脚对地短路。

总体而言,充电器工作正常,但如果蓄电池完全放电(至PCM启动时),当回入(太阳能电池板/适配器)时,蓄电池将不会开始充电, 除非将其拔下并重新插上电源...并且如果设备在偏僻的地方使用太阳能供电,则这是一个耗时的问题。

问题可能是什么?使用当前设计是否可以解决?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常,当VBAT比调节电压低0.1V时,IC将充电。 过度放电时的蓄电池电压是多少? 您是否可以进行独立实验,使用稳定的5VIN,使用与VBAT连接的设备(如电子负载或源仪表),首先是VBAT 4V,然后将VBAT降至非常低的值,查看充电电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想你不明白这个问题。 如果有源在电池完全放电之前为其充电,则充电/放电工作正常。 我的问题是,当充电源消失(或电流低)几天时,例如在冬季使用太阳能设备, 由于放电过度保护,蓄电池将放电至蓄电池内部PCM启动的位置并切断输出。 此时,VBAT为0,对此没有什么可做的,但当来源再次可用时(晴天!) 设备开启,但电池无法开始充电。 发生这种情况时,VBAT升高到1.5 -2V (为什么???,我猜来自充电器)。 请注意,PCM具有~2.6V的放电检测电压和~3V的释放电压,因此蓄电池仍不工作。

    我的工作原理是,由于BQ2.751万-G2的内部调节器由VBAT供电,而2V的电压不足以打开,因此燃油表保持关闭状态。 此外,由于BAT_GD引脚是开路漏极收集器,因此BQ2.4071万的TS引脚上的上拉将切换NMOS Q1,使其对地短路,从而由于温度保护而禁用充电器。

    考虑到这一点,我尝试将BQ2.751万-G2内部稳压器的电源更改为Vout (在充电器上),而不是Pack+。 我以为,由于燃油表会在放射源恢复时打开,它会驱动集油器打开,然后开始充电。 但是,即使没有连接蓄电池,VBAT也高达4V (这应该发生吗?),因此燃油表打开,但它检测到蓄电池,因此充电器一直在尝试充电。

    所以,我的问题是,有没有其他办法解决这个问题? 使用TS引脚连接的BAT_GD是否是告知充电器是否应开始充电的正确方法?...或者更进一步,这两个IC的组合是否适合此应用(可使用太阳能电池板或适配器充电的测量蓄电池充电器)? 我找到了一个电池充电器的应用说明,它是一个燃料计组合,但没有采样IC。

    此致,
    路易斯